ANS/ISO/IEC 17025: Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Pruebas y Calibración. Esta norma específica los requisitos generales para la competencia para realizar pruebas y/o calibraciones, además de desarrollar un sistema de gestión del laboratorio para operaciones administrativas, técnicas, y de calidad.
Laboratorios con Acreditación A2LA
Las normas alemanas de AD 2000 se establecieron para garantizar que se cumplan requisitos críticos de seguridad en el diseño y fabricación de equipos a presión. Estas están estrechamente alineados con el PED, y y al estar certificado ante AD2000 AD 2000 W0, Fastenal esta autorizado para realizar el procesamiento mecánico de materiales certificados según AD 2000 para crear componentes de la fabricación de pernos.
Europa
The Pressure Equipment Directive 97/23/EC is a European Union law meant to ensure critical safety requirements are met in the design and fabrication of pressure equipment. Fastenal Manufacturing’s PED certificate proves that we maintain an appropriate quality management system to produce fasteners and maintain full traceability of materials complying with the essential safety requirements of the PED.
Europe
La especificación API Q1 está bajo el control del Instituto Americana del Petróleo (API), y establece los requisitos del sistema de gestión de la calidad para organizaciones de manufactura que suministran la industria del petróleo y gas natural. Esta especificación enuncia los requisitos para un sistema de calidad que facilita la coherencia y la fiabilidad de la manufactura de productos API.
América del Norte
NQA-1 (Garantía de Calidad Nuclear-1) es una norma reglamentaria creada y mantenida por ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). Esta norma aporta información complementaria y requisitos contractuales sobre la implementación de los requisitos de 10CFR50 Apéndice B, lo que contiene los 18 criterios de garantía de calidad que necesitan cumplir los proveedores deseando vender materiales, servicios, o equipo a una instalación nuclear.
América del Norte
ISO/TS 16949:2009, en conjunto con ISO 9001:2008, define los requisitos del sistema de gestión de la calidad para el diseño, el desarrollo, y la producción de los productos relacionados con la automoción. Esta especificación técnica se dirige al desarrollo de un sistema de gestión de la calidad que requiere mejoras continuas, destacando la prevención de defectos y la reducción de la variación y los desperdicios en la cadena de suministros.
América del Norte